结果:找到"机械加工 钣金 不锈钢 划痕",相关内容1000条
- 怎么去除不锈钢划痕?
- 现在我们不少家庭用品都是不锈钢制品,特别是厨房用品。不锈钢制品美观大方,但是如果不注意使不锈钢用品有了刮痕怎么办呢?使用湿润的布或海绵,将清洁剂涂抹在划痕上,并沿与金属细纹理相同的方向剧烈摩擦。通过每隔一段时间用湿海绵冲洗清洁剂来检查您的进度,以查看划痕是否消失。如果这种技术消除了划痕,可以涂上一层不锈钢抛光剂或橄榄油。如果没有去掉,请转下一步。在软毛牙刷上涂抹一层牙膏。再次沿金属中的颗粒方向擦拭。用湿布或海绵擦拭牙膏,检查进度。如果没有,继续刷,根据需要添加更多牙膏。如果已成功去除划痕,请彻底清洁该区域并使用不锈钢抛光剂或橄榄油完成。如果没有去掉,请转下一步。用超细的砂纸打磨它。这可能需要...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 不锈钢 划痕 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-08 18:11:00
- 折弯出这些形状,是怎样实现的?
- 折弯是一种钣金加工方式,各种形状经过几刀就会折弯出想要的形状,十分神奇,今天咱们分享一些折弯的基础知识。数控折弯工艺折弯机的主要参数是:压力,工作台长。1.折弯刀的主要类型如下图(1):图(1)2.各种刀具的主要应用折弯类型。(1)直刀:一般优先用于只折一道弯并不用考虑避位的弯折,见图(2)图(2)但如果出现以下等情况就需要考虑避位,见图(3)由图(3)看到,折弯明显干涉,此时就要考虑用另外类型的折弯刀来折弯。图(3)左侧的情况可视情况优先选用小弯刀来避位,见图(4)图(4)而图(3)右侧的情况就要选用尖刀来避位了,但同时也要注意,由于尖刀的头很尖,所以它的强度比较差,所以它不能用于厚板的折...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 折弯 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-29 15:00:00
- 抽芽破裂及偏差原因及改善对策
- 抽芽破裂及偏差原因:1、抽芽冲头预冲刃口断掉2、凸凹模偏位(一次性抽芽)3、凸模与凹模间隙过小(预冲孔抽芽)4、预冲孔毛边过大或冲头断掉,孔未冲出5、凸模破裂(抽芽冲头工作部位崩缺)抽芽破裂及偏差改善对策:1、更换抽芽冲头2、调整凸凹模位置3、将凸凹模间隙调整至适中4、更换预冲冲头5、更换抽芽冲头
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 抽芽 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-28 16:52:00
- 抽芽高度不够是什么原因造成的?
- 抽芽高度不够原因:1、预冲孔孔径太大2、抽芽冲头工作部位进入凹模深度不够3、抽芽了冲头直径太小,与凹模间隙太大(或凹模直径太大)4、预冲孔之材料到抽芽工站时错位,以致抽芽后一边高一边低改善对策:1、将预冲孔修改至适当之直径(如果预冲孔太小,导致抽芽后偏高)2、加长抽芽冲头工作长度3、将抽芽冲头修改至所需要的直径,凹模也一样4、调整抽芽或预冲孔两个工站的定位,视抽芽孔的位置来调整
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 抽芽 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-28 16:51:00
- 不锈钢为什么也会带磁?
- 不锈钢为什么也会带磁?人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:1.奥氏体型:如201、202、301、304、316等;2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等;奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 加工材料 不锈钢 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-22 15:06:00
- 为什么不锈钢会生锈?怎样做才能防止生锈?
- 不锈钢为什么也生锈?当不锈钢管表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:认为“不锈钢是不生锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出现了问题”。其实,这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。不锈钢在一定的条件下也会生锈的。不锈钢具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中乃腐蚀的能力---即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是随其钢质本身化学组成、加互状态、使用条件及环境介质类型而改变的。如304钢管,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了;而316钢管则表现良好。因此,不是任何一种不锈钢,在任何环境下都能耐...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 加工材料 不锈钢 不锈钢生锈 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-22 15:02:00
- 不锈钢焊斑形成原因及预防措施
- 不锈钢焊斑是在焊接过程中经常出现的一种现象,其形成与多个因素紧密相关。理解焊斑的成因以及采取有效的预防措施,对于保证焊接质量和提升产品美观度具有重要意义。一、不锈钢焊斑的形成原因焊接电流和电压:焊接电流和电压的大小直接影响熔池的大小和形态,从而决定焊缝的形成和焊斑的形态。电流电压过大,可能会导致焊接区域的金属材料过度熔化,进而在冷却过程中形成较大的焊斑。焊接速度:焊接速度也是影响焊斑大小的重要因素。焊接速度越快,熔池的形成时间就越短,冷却速度也相对较快,因此焊斑通常会较小。反之,焊接速度过慢则可能使焊斑增大。焊接材料:焊接材料的化学成分和熔点对焊斑的形成具有显著影响。如果焊接材料与不锈钢母材...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金加工 焊接 焊斑 不锈钢加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-17 10:08:00
- 不锈钢有哪些表面处理工艺?
- 不锈钢作为一种高性能的合金材料,因其出色的耐腐蚀性和优良的机械性能而被广泛应用于各种行业和领域。为了进一步提升不锈钢的性能和美观度,表面处理工艺成为了不可或缺的一环。本文将详细介绍不锈钢表面处理的多种工艺方法,以便读者能够更全面地了解并选择适合自己的处理方案。一、机械处理抛光:通过机械或化学方法,使不锈钢表面达到镜面般的光洁度。抛光可以提升不锈钢的美观性,并减少表面微小的不平。常见的有震动研磨,滚动研磨,磁力抛光等。喷砂:利用高速喷射的砂粒冲击不锈钢表面,使其获得一定的粗糙度,增加表面的附着力,同时达到美化外观的效果。二、化学处理钝化:通过化学方法在不锈钢表面形成一层致密的氧化膜,提高其耐腐...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金加工 不锈钢加工 表面处理 工艺 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-17 09:49:00
- 嘉立创钣金|支持材料及工艺能力简介
- 图片
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-24 10:22:00
- 嘉立创钣金工艺普及——材料介绍
- 钣金、CNC、3D打印,是现阶段市面上针对设备外壳、结构件,最常见的三种加工方式。三者各有各的优缺点,而钣金加工相对来说又因成型简单、效率高、成本低的特点,在样品、小批量、大批量生产上,都存在优势。钣金加工常见的原材料以铁、铝、不锈钢等金属板材为主,主要加工工艺有激光下料、折弯、压铆、冲压、焊接、喷涂等几大工艺。嘉立创钣金现也已上线,本文的目的主要在于技术交流,及各环节工艺的讲解普及,会以我们现阶段的生产流程,逐步介绍每个环节,让大家先对钣金加工有个基本认识,也会依托我们现有的报价体系和生产流程,分享给大家如何在结构设计上降低生产成本。钣金原材料是标准板材,主要分以下三类:铁、铝、不锈钢。一...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-22 14:06:00
返回